This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130支持1920*1080@1080@240Hz?

Guru**** 2474710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581653/sn75dp130-sn75dp130-support-1920-1080-240hz

部件号:SN75DP130

尊敬的先生

 SN75DP130是否支持 1920*1080@1080@240Hz?

如果没有,您能否建议使用什么设备支持?

BRS

NAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nat,

    DP130设计用于与1.2 协同工作,支持每条线路5.4Gbps,总计21.6Gbps,使用24bpp时,足以支持1080p@240Hz或4K@60Hz。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    谢谢
    BRS
    NAT