This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps6.5982万:集成电路编程时,完整项目与减少项目之间的差异

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581613/tps65982-difference-between-full-and-reduced-projects-when-ic-is-programmed

部件号:TPS6.5982万

我注意到给定设置的精简项目和完整项目显示0x400空间中'Application Configuration Used '(已用应用程序配置)数字的不同值。 减少的也不允许选择多个配置集。
缩小图像中未显示的寄存器会发生什么情况? 将TPS6.5982万从下载到SPI部件的图像中加载时,它们是否保留在某个默认值? 我在应用程序配置工具的文档中找不到任何描述。 pdf说明中没有"redul"一词。
我可以做一些实验来加载配置,然后读取各种寄存器,但我认为有更好的答案。

简化模板中的'issing (正在使用)'寄存器是否仅加载默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    精简模板上的寄存器与完整模板上的寄存器相同。 唯一的区别是应用程序配置工具GUI上显示的内容。 在使用简化模板时,GUI不会向您显示所有的注册选项。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以,如果我用简化的模板创建二进制文件,那么哪些内容被编程到未显示的寄存器中? 它们是否包含默认值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    存储在未显示寄存器中的值被编程为'common sense (常识)'或'average (平均)'值-例如,如果OCP为5,10或15 % ,则为寄存器选择的值为10 % ,因为它是中间值。 因此,它们可以被视为'默认'值,但实际上它们是对特定寄存器最有意义的值。

    注意:缩减版当然不具备所有功能,但是您可以将缩减模板导入完整模板,以便查看和修改精简本身未包含的寄存器。

    谢谢