This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:曼彻斯特编码/解码支持

Guru**** 2932190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581889/dp83849i-manchester-encode-decode-support

部件号:DP8.3849万I

尊敬的技术支持团队:

 

我的客户希望使用下面的以太网PHY。

我选择了DP8.3849万,但其数据表未显示曼彻斯特编码器/解码器块。

剂量DP8.3849万是否支持它们?

 

■要求规范

2通道

10BASE-T (802.3)

TCP/IP

10Mbps

半双工

曼彻斯特编码/解码支持

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    是的,DP8.3849万支持曼彻斯特编码和解码。

    DP8.3849万和所有10Base-T PHY均使用曼彻斯特编码和解码。

    DP8.3849万I将满足您所显示的要求。

    此致,