This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:空闲错误计数器问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581836/dp83867e-question-of-idle-error-counter

部件号:DP8.3867万E

大家好,

 DP8.3867万中的空闲错误计数器(地址=0x000A[7:0])表示什么?  链路断开时,计数器是否工作?

-。 它是否与MDI问题(RJ45和PHY之间)或 MII问题(PHY和SoC之间)相关? 否则,两者都是?

-。 在  MDI行中测试链路断开时,似乎无法识别错误。 这是正常行为吗?

谢谢!

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    它与MDI上的空闲符号有关。 在交换空闲符号之前,需要将MDI连接到链接伙伴,并且链接必须处于活动状态。

    断开链路时,应该会出现大量空闲错误。 读取时应清除空闲错误计数,但DP8.3867万无法正确锁定计数。 断开事件后立即读取应显示空闲错误。

    此致,