This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617A版本 TCA9617B

Guru**** 2937280 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580612/tca9617b-tca9617a-v-s-tca9617b

部件号:TCA9617B
主题中讨论的其他部件: TCA9617A

您好,支持者,

1.能否具体告诉我TCA9617A和TCA9617B之间的区别?

2.为什么不直接获得TCA9617B来替代TCA9617A?

此致,

S.P. LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,支持者,

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    S.P. LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好S.P. 林

    1. TCA9617A和B的主要区别在于其B版本具有断电高阻抗I2C总线功能。

    2. 我建议他们使用TCA9617B,没有真正的理由为新设计获得A。  

    S.P.  我不确定您对E2E有多陌生,但我想花一秒钟时间向您展示如何使用E2E。  E2E是提问的论坛,也是搜索已由其他论坛成员或TI工程师回答的旧帖子的数据库。  为了尽量减少已回答的问题的回答,我们建议来到论坛寻求帮助的人员进行一次快速E2E搜索以回答他们的问题。  这是让您的问题得到解答的最快,最简单的方法。  例如,我在搜索栏中键入了“tca9617a vs tca9617b”。  请参见下图以显示出现的内容。    

    正如您所看到的,有几个帖子可能会得到您的答案。  如果您执行搜索的时间超过5-10分钟,但未找到答案,则是时候发布问题了。  这通常意味着以前没有人问过它,这将是我们的可搜索问题和答案数据库的一个很好的补充。  我希望这是有益的。

    Francis Houde