This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:用于24VQFN封装部件号后缀柱塞的散热垫电气连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581916/tca9539-thermal-pad-electrical-connection-for-24vqfn-package-part-number-suffix-rger

部件号:TCA9539

支持路径:/产品/开发和故障排除/查找设备上的关键信息/

如何对部件号为TCA9539RGER的散热垫进行电气连接?

谢谢!

-Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    通常,我们建议将"暴露的中心面板"接地,因为该板通常具有最低的热阻。 它不是电气连接的,因此使用垫板的主要原因是部件散热效果更好。
    Francis Houde