This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:PCIe和GPIO信号开关

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579206/hd3ss3415-pcie-and-gpio-signals-switch

部件号:HD3SS3415
主题中讨论的其他部件:HD3SS3412HD3SS6126

大家好,

客户正在寻找用于切换PCIe和GPIO (3.3V)信号的信号开关,您能否告知HD3SS3412/3415是否3415是否支持此类应用,或者您是否有任何建议设备支持此类应用? 谢谢。

此致,

亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    3412和3415都支持PCIe切换,但它们不支持3.3V信号切换,我能想到的唯一单芯片解决方案是HD3SS6126,它可以切换3.0 和2.0 的两个GPIO信号,这样您就可以同时切换GPIO。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    客户反馈HD3SS6126与其应用设计不匹配。

    另一方面,客户想要检查产品团队,看看 他们是否添加了一些电压电平转换,如所附的方框图,您认为是否可行? 请提供建议。 谢谢。

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不熟悉这些级别转换器,但如果它们符合3412数据表中指定的建议级别,则应该可以使用。
    他们应该使用一个MUX作为I2C,而使用其他mux作为"LED"信号。