This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:Bata值VS=5V的应用问题

Guru**** 2772585 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581092/uln2003a-application-questions-with-vs-5v-for-bata-value

部件号:ULN2003A

客户正在使用ULN2003A进行电机驱动器的隔离设计。 从数据表图3 (收集器电流与输入电流)来看,它仅解决VS=8V和VS=10V的问题。 但是,在我的客户应用中,VS是5V。我们想知道您是否可以提供VS-5V的曲线,以及设备在以下条件下是否工作正常?


 

条件:

ULN2003的Vs=5V

 ULN2003的输入引脚电流约为0.1mA (有一个输入电阻器=24Kohm连接到输入引脚 上,与电压峰值相对)

输出引脚连接到光电耦合器的二极管,ULN2003的输出电流约为2mA (用于MCU隔离应用)。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    ULN2003A能够无故障地驱动5V负载。 如果您正在查找特定的输入/输出电流比,请参阅下图。

    根据您的要求,在2mA的负载下需要20的beta值。 在输出电流如此低的情况下,设备似乎无法支持如此低的比率。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek:

    谢谢。 Delta工程师需要回答几个问题。

    1. 在ULN2003上,Iin = 100uA和Iout = 2mA的测试条件下, Ta = 25度至50度是否工作正常?

    2.您发送的图解图表显示 HFE 随 输出电流而变化,是否正确? 从数据表 图3来看 ,HFE没有什么大的变化。 有什么不同?

    非常感谢。

    Brian Wang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    1.根据HFE与IOUT图,25°C及以上时的HFE值高于20。 这意味着Iin = 100uA和IOUT = 2mA的条件在此处工作。

    2.正确,HFE随输出电流而变化。 图3有点令人困惑,因为它显示了具有10Ω Ω 负载的设备的性能。 对于VS=10V,这将是1A负载,对于8V,这将是800mA负载,因此每种负载的HFE将有所不同。 如果VS=8V曲线具有8Ω Ω 负载(1A),则其外观与VS=10V曲线相同。 这两个数字都取决于输出电流,但显示方式不同。 我想参考HFE图表,因为它更清楚。

    如果您需要进一步说明,请告诉我。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius