This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06DPYR是否适用于RTD和热电偶的ESD保护?

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581473/tpd1e10b06dpyr-suitable-for-esd-protection-of-rtds-and-thermocouples

主题中讨论的其他部件:TPD1E10B09

TPD1E10B06DPYR是否适用于RTD和热电偶的ESD保护?

如果不是,您能否推荐一个?

谢谢!

JayantD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayant

    是的,只要热电偶或RTD之间的电压低于6V的击穿电压,这适用于RTD的ESD保护。 如果您需要更高的击穿电压,您可以使用TPD1E10B09。

    此致,

    Cameron