This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:GD7.5232万PWR和MAX3243E之间的区别

Guru**** 2547330 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581687/max3243e-the-difference-between-gd75232pwr-and-max3243e

部件号:MAX3243E
主题中讨论的其他部件: GD7.5232万

尊敬的团队:

我的客户有关于MAX3243E和GD7.5232万PWR的问题。

我想知道为什么GD7.5232万PWR需要+/-12V电源电压,而MAX3243E却不需要。

负电源电压的作用是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    RS-232驱动器输出需要能够产生高于+5 V和低于-5 V的电压。MAX3243E内置充电泵电路,能够基于单电源输入生成更高电压的正负电源轨。 GD7.5232万没有内置此充油泵,因此需要从外部源为芯片提供正极和负极轨。

    最大