This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:交流适配器拔插效果

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580439/tps65982-evm-ac-adapter-unplugging-effect

部件号:TPS6.5982万-EVM

大家好,当我将TPS6.5982万-EVM置于高功率充电适配器模式时,我将一个20 @ 5的电源连接到一个macbook pro。

评估板开始与Mac链接,并开始持续产生插件和拔插效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人知道为什么会发生这种失败吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在发现问题时捕获并共享PD日志和范围捕获(VBUS和CC)? 此外,共享在82-EVM上编程的配置文件/应用程序二进制文件。

    -/Praneet

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经看到,当供应不能满足提供所有所需电流的任务时,就会发生这种情况。 在这种情况下,它不能提供5A,因此VBUS上的电压下降,并发出硬复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我正在使用板上的默认编程。
    使用此FTDI接口,我能否读取PD日志并对评估板进行编程?
    谢谢
    docs-europe.electrocomponents.com/.../90.0766万b811020ee.pdf</s>81.102万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我更换了源线和标有Emarked线缆,我认为这是一个配置问题