请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913Q-Q1 我们在设计中使用SERDES部件DS90UB913Q和914Q。
在带有串行器(913)的主板上,由于某些机械装配约束,我们正在使用两个不同的连接器来拆分电源(POCX)和数据(FPD)。
1. 对于电源2针连接器–将电源输入与控制器板分离
2. 用于数据(FPD)单端同轴电缆连接器–FPD链路至控制器板
如果把能量(POCX)和数据(FPD)分割开来,性能会出现任何问题,您可以建议我们这样做。
您的早期响应将对我们当前的设计更改有所帮助。
另一方面,我还有一些与此有关的问题。
1)您对此(插入损耗(dB)与频率(Hz)) FPD链路是否有任何标准?
因为这种用法是特定的,如长度或速度等。
谨致问候
Hrushikesh A