This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:IDX和MODE_SEL的电阻器容错

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580250/ds90ub928q-q1-resistor-tolerance-for-idx-and-mode_sel

部件号:DS90UB928Q-Q1

您好,

对于配置,指定了电阻器1 % 容差。

我想知道它的详细信息:

1 % 是否包括高温和低温? 假设实际温度是多少?

它是正负(+/-) 1 % 吗?

谢谢。

此致,

Oguri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥古里-桑

    我们假设正负1 % 公差和汽车产品。 汽车用电阻器产品通常符合AEC-Q200标准,温度范围为-55C至+155C,包括FPP-Link产品的工作温度范围。

    此致,
    Sugiura