This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS389:1.8V/3.3V LVCMOS至LVDS

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN65LVDS389

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580290/sn65lvds389-1-8v-3-3v-lvcmos-to-lvds

部件号:SN65LVDS389
主题中讨论的其它部件:SN74AVC8T245

尊敬的团队:

我们收到了客户的以下要求:

6行缓冲器/转换器

输入:1.8V LVCMOS
输出:LVDS

我找不到好的设备。 客户表示,如果我们提出电平转换器,3.3V LVCMOS也是一种替代方案。

您如何看待这种组合:

SN74AVC8T245 + SN65LVDS389

或者您是否有其他创意想法?

感谢您的反馈。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    我也找不到单芯片方法。
    SN74AVC8T245可以将1.8V LVCMOS转换为3.3V LVTTL,并向SN65LVDS389提供正确的输入信号电压电平
    对客户来说,这是一个不错的选择。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,
    好的-感谢您的回答和确认。
    此致
    马丁