This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:数据表链接不工作

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581520/dp83867ir-data-sheet-link-does-not-work

部件号:DP8.3867万IR

当我尝试通过本页顶部的链接访问DP8.3867万的数据表时:

www.ti.com/.../DP8.3867万IR

我收到错误消息"Sorry! 我们找不到您的页面。"

链接具有以下目标:

 www.ti.com/.../dp8.3867万ir

是否可以解决此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我们正在调查DS link无法正常工作的原因。

    在DP8.3867万IR页面上出现该页面之前,您可以使用以下链接访问该页面:www.ti.com/lit/snls484

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rob! slns484链路工作正常。