This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:Onet偏置三通配置

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581443/onet1130ec-onet-bias-tee-configuration

部件号:ONET1130EC

您好,

我能否获得有关正确EA偏置配置的应用说明?

并不完全清楚应用于此方案点的频率范围(Tosa的输入)。 我们不确定它应该是9-11 GHz或4-6 GHz。  因此,我们无法正确计算筛选条件。

我们需要一些有关此设备的过滤器实施的建议。


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    EA偏置是驱动Tosa内的EML调制器所需的电压偏置。 它通常在-0.7V左右,但可以介于-0.3V至-1.1V之间,甚至更低,具体取决于所使用Tosa内调制器的电压-功率响应特性。  

    从VCC到TXOUT+引脚的BIAS-T需要为输出驱动器晶体管提供足够的余量电压。 建议BIAS-T中的电感应具有低直流电阻,以限制直流电压降并最大化提供给TXOUT+引脚的电压。 如果此针脚上的电压降至约2.1V以下,则输出上升和下降时间可能会受到不利影响。

    有关此BIAS-T和其它引脚的完整设计原理图,以及EVM用户指南中相应的无源组件建议(在BOM中),该指南可在线找到:

    谢谢!

    SRI