This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:NS软件包的Theta JC (TOP)值

Guru**** 2393435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581272/uln2003a-theta-jc-top-value-of-ns-package

部件号:ULN2003A

您是否会提供NS软件包的Theta JC (TOP)值?

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kohei,

    Theta JC (顶部)值可估计为33°C/W 出于好奇,此数字的用途是什么?

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山

    感谢您的回复。
    我们的客户正在考虑使用此参数根据设备外壳温度判断交叉点温度。

    此致,
    Kohei Sasaki