This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159汽车应用

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581306/sn65dp159-sn65dp159-automotive-application

部件号:SN65DP159

团队成员,您好!

客户询问适用于4K汽车显示应用的DP至HDMI解决方案。 是否计划开发汽车版SN65DP159?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    DP159是DP++到HDMI电平转换器,而不是DP到HDMI协议转换器。
    我会给您发送一封电子邮件,就汽车版进行讨论。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 Moises。
    好的。 我明白了。
    此致,
    Sam