This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:均衡水平的条件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581341/ds25br100-the-condition-of-equalization-level

部件号:DS25BR100

大家好

您是否介意询问DS25BR100?

" 中(约 8 dB (1.56 GHz)"。
在数据速率=3.0GHz的情况下,是否可以与 8dB相等?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirotaka,

    DS25BR100 CTLE增益通常为~ 8 dB @ 1.56 GHz。  这相当于3.125 Gbps 数据流的8 dB增益,因为3.125 Gbps数据的Nyquist频率是1.56 GHz。

    CTLE可跨范围相对较广的数据基工作-从 大约1 Gbps到最大3.125 Gbps。  在接近 1 Gbps的较低数据速率下,CTLE增益将 小于8 dB。

    对于3.0 Gbps数据速率的情况,CTLE将提供~ 8 dB增益  

    此致,

    李   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    报价san

    感谢您的回复!!
    很抱歉,我们误解了bps和Hz之间的名称。
    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔