This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:设备ID与数据表中指定的数据不匹配

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581542/ds64br111-device-id-doesn-t-match-with-the-data-specified-in-the-data-sheet

部件号:DS64BR111

我们在设计中使用DS64BR111中继器将ETH交换机与使用SGMII的设备连接。 在我们的主板中,我正在读取DS64BR111芯片(寄存器 0x51)的设备ID。

  我看到的是,我读数是0x67,而不是数据表中所示的0x47。 我只是想确认,我正在读取的值是预期值,也许我正在查看的数据表不是最新版本(尽管我无法找到任何最新版本)。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rolando,

    是的, 登记簿应该是67点

    感谢您告诉我。

    此致,