This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:TRS3232E-Q1的IBIS文件在哪里

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581422/trs3232e-q1-where-is-ibis-file-of-trs3232e-q1

部件号:TRS32E2E-Q1
主题中讨论的其他部件:MAX3232E

我们需要帮助以获取HSPICE的IBIS文件。 如果有人能提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    MAX3232E的IBIS模型可用于替代TRS32E2E-Q1;两台设备将具有相同的性能。 您可以在此处找到:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大