This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:端点测试

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581545/sn75dphy440ss-end-point-testing

部件号:SN75DPHY440SS

大家好,

客户的PCB已恢复,目前正在尝试启动。

遗憾的是,他们没有可用于测试此问题的端点。 请参阅下面的结构图中的我的设置。

 

他们能够获得传输到D-PHY再计时器的时钟和数据信号。 但是,我看不到重新计时器的任何输出。

我的配置中是否有此要求?

是否有任何方法来验证零件是否按预期工作,而无需端点?

谢谢,Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joey:  

    您是否按照所需的LP信号序列进入HS模式? 请参阅图7。

    示波器应具有通道减影数学函数来确定差分输出。

    此致