This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:索取DS125MB203 Re-driver信道性能文档

Guru**** 2584335 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581068/ds125mb203-asking-for-the-ds125mb203-re-driver-channel-performance-document

部件号:DS125MB203
主题: DS80PCI810中讨论的其他部件

大家好,
我们是否可以为客户提供DS125MB203再驱动程序通道性能文档?

客户正在寻找DS80PCI810内衬驱动程序通道性能等文档。

Thansk,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

      DS125MB203应用程序将使用什么数据速率?

    您是否有系统信道的相关信息?

     DS125MB203没有与DS80PCI810类似的文档。  通过附加的信道和数据速率信息,我可以推荐DS125MB203的性能。  也 可以在WEBENCH接口站点上执行一些高速模拟