This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:TA时的电气特性数据为-20°C至70°C

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581278/uln2003a-electrical-characteristics-data-at-ta-is--20-degc-to-70-degc

部件号:ULN2003A

我是否可以使用ULN2003AI的电气特性数据来获得ULN2003A的超自由空气温度电气特性?

我认为ULN2003A 相对于大气温度电气特性数据是ULN2003AI数据的范围。

如果为"否",是否可以向我提供数据?

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kohei,

    是的,您可以使用ULN2003AI的电气特性数据来了解ULN2003A的超自由空气温度电气特性。 如您所述,ULN2003A的过温数据属于ULN2003AI数据。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius