This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:输入和输出上的开关"+"和"–&QUOT

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581440/ds15br400-switch-and-on-input-and-output

部件号:DS15BR400

大家好,

是否是换用问题

IN+ 与IN- ON TXD_N

在 同一通道上使用IN- ON TXD_P时输出+?

此致,Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xaver,

    交换输入和输出上的P/N以改进布局没有问题。

    此致,