This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SN65LBC180-Q1:SN65LBC180-Q1的IBIS HSPICE文件在哪里

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581415/linux-sn65lbc180-q1-where-is-ibis-hspice-file-of-sn65lbc180-q1

部件号:SN65LBC180-Q1

工具/软件:Linux

我们的工作项目即将进入第一个工程样品阶段。 我们发现这里没有IBIS文件。 由于需要SI/PI等模拟,我们需要您提供IBS文件。 请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可以使用非Q1版本设备的型号;这两种设备的电气性能相同。 以下是您可以下载型号的页面的链接:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    如果您需要其他信息,请告知我们。

    此致,
    最大