This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:RxCLKOUT至RxOUT计时

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579727/ds90cf384a-rxclkout-to-rxout-timing

部件号:DS90CF384A
主题中讨论的其他部件: DS90CR286A

我的设计使用DS90CF384A,其LVDS 时钟频率为33.5MHz ,驱动LCD显示屏,它需要最小tsetup=4ns,最小 thold=2ns。  DS90CF384A分别以4.5ns和4ns满足这一最小计时要求,数据表指定为65MHz。  我的液晶屏现在已过时,我正在查看新的液晶屏。  新的液晶显示器 制造商在机械方面满足了我的所有要求,但时间上有点短。  新显示器需要最小 tsetup=8ns和最小值=8ns。  我意识到DS90CF384A指定的输出计时不可能取决于RxCLKOUT频率,但是 如果运行在33.5MHz时,设置和保持中是否有任何缓解措施,这可能会使我达到tsetup=8ns和thold 8ns?  我知道这是一个挑战,但我想我会问,因为我的选择已经不多了。  我看过的其他液晶屏需要在  机箱设计中进行重大机械更改。

DS90CF384A在不同频率下是否有可用于tsetup和thold的特征参数数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vin,

    我在过去遇到过一个类似的问题,有一些特征参数数据支持在40 MHz的情况下运行,这比65 MHz的情况更能代表您的使用情况。

    结果是,工作频率越低,设置/保持时间就越长。 您可以在DS90CR286A/-Q1数据表中参考,该数据表取自与DS90CF384A非常相似的芯片。 在40 MHz时,rsrc和rHRC的最小值分别为6.5 ns和6 ns,典型的温度测量值在10-13 ns之间相当紧。 我预计随着频率持续下降,这一时间也会相似或有所改善。

    因此,这可能与您正在查看的新液晶屏兼容。 但是,您需要使用LCD和DS90CF384A执行系统特征参数,以确认计时是否合适。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    感谢您的见解。  我计划将 几 个系统运行 到额定 温度极限 值,作为我的表征的一部分,我将了解它的性能。

    再次感谢,

    VIN