This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:不同的反跳延迟

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581110/tca8418-varying-debounce-delay

部件号:TCA8418

大家好,我目前正在使用TCA8418键盘控制器。我在改变TCA8418的退信延迟时遇到问题。 我可以发现数据表中提到的最小和最大退信延迟分别为50 us和60 ms,但我找不到关于更改退信延迟的更多信息。请有人帮助我找到该问题的解决方案。关于Karmugilan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Karmugilan,

    TCA8418具有2种不同的回退电路,具体取决于模式。 它们不可调整。

    当1)去抖禁用设置为0和2)有问题的针脚未在键盘矩阵模式中使用时,将使用50 us去抖。 这将使50 us的任何传入信号恢复。 这也是不在键盘矩阵模式下唯一可用的恢复:

    当在键盘矩阵模式中使用引脚时,将始终使用50毫秒的反跳(无论debounce_disable寄存器的状态如何)来检测按键情况。 这不能启用或禁用,也不能用于矩阵键盘模式以外的任何模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你及时回复Jon先生。回答非常有帮助。