This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:P端口I/O

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580835/pca9536-p-port-i-o

部件号:PCA9536

您好,

P0-3具有100 kΩ 的内部上拉电阻。

P0-3在启动时变为High (高)。(在寄存器设置之前)

我想在启动时使用下拉电阻将P0-3输出设置为低。

下拉电阻器的最小值是多少?

我想减少电流消耗。

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Seishin:

    可用作下拉的最大电阻器为19 kΩ。 我是用分压器公式计算的。 对于P0-3上的电压低值,电压必须为0.8 V或更低。 19 kΩ 使电压处于0.8 V。任何较小的电阻器应产生较小的电压,从而驱动端口电压过低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Matt:

    感谢您的回复。

    此致,

    Seishin