请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:CC2541中讨论的其他部件我们生产的器件使用TI CC2541微控制器。 我们使用其蓝牙和UART连接到调制解调器。
希望用 有线以太网接口替换调制解调器。 需要具有 集成IP堆栈的以太网MAC/PHY。 与CC2541的SPI或UART连接正常
感谢您的任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们生产的器件使用TI CC2541微控制器。 我们使用其蓝牙和UART连接到调制解调器。
希望用 有线以太网接口替换调制解调器。 需要具有 集成IP堆栈的以太网MAC/PHY。 与CC2541的SPI或UART连接正常
感谢您的任何建议。