This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:需要RMII参考原理图-

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581142/dp83848k-need-reference-schematic-for-rmii--

部件号:DP8.3848万K

尊敬的各位:

我正在查找 部件号DP8.3848万K的参考原理图。 我下载了同一产品的参考原理图,但该产品是在MII模式下配置的。 如果有人具有100Mbps - RMII模式- 2位,带50MHz振荡器参考原理图设计。 请与我分享。

 提前感谢您的参与。

所附的MII模式参考示意图如下:-

谢谢,此致,

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    我手边没有一个参考示意图,但有一个应用说明,讨论如何为RMII模式配置DP8.3848万。

    请在此处查看应用说明: www.ti.com/.../snla076a.pdf

    此致,