This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:通过I2C连接多个TMDS181

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580132/tmds181-connecting-multiple-tmds181-through-i2c

部件号:TMDS181

您好,

我有几个问题要核实:

  1. 使用4 TMDS181时,是否需要在I2C启用模式下使用它们,以便在同一I2C总线上进行寻址?   除非设置了I2C启用模式,否则A0/A1带引脚似乎不能用于设置不同的I2C地址。

  2. 如果芯片处于带模式,TX端接带引脚可以自动检测端接,但我也想验证如果芯片处于I2C模式,自动检测端接是否可用? 我从数据表中看到了下面的一些详细信息,但只是想验证它在未连接时是否会自动检测。

谢谢,此致,

梁杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    在GPIO模式下,设备仍可从I2C接口寻址,但引脚的配置不会被覆盖。
    您可以使用针脚A0/A1设置I2C地址,但更改A0将修改均衡。

    在I2C模式下,没有自动Tx终结选择

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    只是想对#1做一点澄清。

    这是否意味着在I2C_EN = LOW的情况下,我们仍然可以通过针A0和A1设置四个不同的I2C地址?
    此外,如果I2C_EN =高,则均衡设置为什么? 还是通过I2C配置设置?


    谢谢!
    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    是的,当I2C_EN=LOW时,您仍然可以通过A1和A0/EQ设置四个I2C地址,如果您更改A0,也会更改EQ。 GPIOs配置设备。

    如果I2C_EN=HIGH,EQ可以是自适应或静态的,如果是自适应TMDS181,则选择EQ而不通知所选的值,如果设置为FIXED,则在寄存器0x0D中选择EQ,这由I2C控制。

    此致