This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232:关于TRS232的问题

Guru**** 2855560 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E, TRS232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580211/trs232-questions-about-trs232

部件号:TRS232

  • TR232/232E数据表建议在C1/C2/C3/C4中使用1uF,但在C1/C2/C3/C4中TRS232E是否支持0.1uF?
  • 如果 在带有 TR232/232E的C1/C3/C4中使用0.1uF,是否有任何副作用?
  • 引脚10/11中的内部上拉电阻值和 引脚8/13中的内部下拉电阻值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    我认为在TRS232中使用0.1uF电容器代替1uF电容器有两个缺点。 1) 该部件产生的输出电压可能小于数据表的规格,因为 与 外部电容器相比,片载寄生电容器变得更加主导,这将影响充电泵的效率; 2)出于同样的原因,零件可能无法支撑重负载。 对于引脚10/11,内部上拉电阻值约为150kOhm。 PIN8/13的下拉电阻约为5kOhm,这是所有RS232接收器设备的情况。 如果您还有其他问题,请告诉我。 谢谢!