This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B驱动程序和通信

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581157/tusb2046b-tusb2046b-driver-and-communication

部件号:TUSB2046B

您好,

客户的应用程序采用TUSB2046B。

有2个连接。一个是通过CP2104连接的设备,另一个是Atmel MCU,其固件中有USB到串行转换器算法。

通常通过CP2104与设备进行通信

在Atmel MCU的情况下,驱动程序识别正常,但存在通信错误。

在这种情况下,Atmel MCU进入引导模式。

1.客户已联系Atmel,MCU在使用Ubuntu Linux连接到操作系统时进入引导模式。

TUSB2046B是否基于Ubuntu Linux操作系统工作?

2.在上述情况下,客户移除Atmel MCU并连接其他设备,但无法识别。

您对此问题有何建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    TUSB2046B只需要通用集线器驱动程序。 任何具有本机USB堆栈支持的操作系统(Microsoft,MAC,Linux等)都应包含集线器驱动程序作为该堆栈的一部分。    在这些操作系统中,无需特殊驱动程序即可支持TUSb2036。

    根据您的原理图,我有一条评论:

    所有已使用和未使用的DP和DM信号都应使用15K电阻器接地。

    此致