请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3848万C 我有一个基于Keil MCB1700的板,我已附上示意图。
我在其中一个示例中添加了DHCP客户端。 我通过直接将主板连接到笔记本电脑来测试此代码。
现在,当连接到wifi路由器[Dlink DIR-605L]时,我无法获取IP地址。
通过监控链路LED和读取PHYSTS寄存器, 我发现链路不稳定,即链路速度频繁地在全双工/半双工和10/100 Mbps之间切换,自动协商永远不会成功。
当我将主板直接连接到笔记本电脑时,情况并非如此,链路非常稳定,即全双工,100Mbps