This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:SGMII驱动器和接收器直流特性

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580838/dp83867e-sgmii-driver-and-receiver-dc-characteristics

部件号:DP8.3867万E

尊敬的先生/女士:

请问, 我是否可以为DP8.3867万E,10/100/1000以太网物理层收发器提供SGMII驱动器和接收器DC电气特性?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nilesh:

    DP8.3867万E/IS/CS设备符合SGMII规范中规定的直流电特性。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rob:

    感谢您的回复,您是否有任何有关SGMII规范的文档?

    此致,
    Nilesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nilesh:

    可通过Google搜索SGMII规范来找到。 我无法在此处发布链接。

    此致,