This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LP1185:需要扩展温度部件

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LP1185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580752/sn75lp1185-need-extended-temperature-part

部件号:SN75LP1185

您好,  

我们正在寻找与 MAX3185EAP+类似的设备,其输出电压范围为+/- 12V。

 在我们的产品组合中,我们只有 SN75LP1185,它可以处理230 kbps和 +/- 12V的输出电压范围,但问题是其温度范围仅为0 - 70C。 我们是否有温度范围较高的零件?

谢谢!

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen:

    我找到了几个符合您标准的部件。 我将附上一份包含7个部分的列表,以便您在遇到更多限制时可以进一步缩小您的选择范围。 我推荐 TRS3243 或 SN65C3243,因为它们的输出电压额定值为+/- 13.2 V。找到的部件的所有温度的最高温度为85 C

    列表

    此致,

    Matt Mendez