Other Parts Discussed in Thread: SN75LP1185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN75LP1185 您好,
我们正在寻找与 MAX3185EAP+类似的设备,其输出电压范围为+/- 12V。
在我们的产品组合中,我们只有 SN75LP1185,它可以处理230 kbps和 +/- 12V的输出电压范围,但问题是其温度范围仅为0 - 70C。 我们是否有温度范围较高的零件?
谢谢!
Praveen