This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否需要SATA Gen3中继器解决方案?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S, SN75LVCP600, SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580931/asking-for-the-sata-gen3-repeater-solution

线程中讨论的其它部件:SN75LVCP600SSN75LVCP600SN75LVCP601

大家好,
客户要求SATA Gen3中继器解决方案。
我们可以提出哪种解决方案? SN75LVCP601 ? SN75LVCP600 ? SN75LVCP600S?
提出解决方案的原因是什么?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    这些是主要的区别

    LVCP600 -> SATA,单通道,0至85 C

    LVCP601 -> SATA,双通道, 0至85 C

    LVCP600S -> SATA/SAS,单通道,-45至85 C

    此致