This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:带有C型插头接口的应用

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580802/tpd6s300-application-with-type-c-plug-interface

部件号:TPD6S300

您好,

我们将在TPD6S300中使用如下所示的"type-c插头"类型的连接器。  一些相关问题包括:

  1. A7/A6 (如下所示)应连接到TPD6S300的D1& D2引脚和USB2主机IC。  他们是否有任何ESD问题,即仅保持B6/B7未连接,如下所示?
  2. B5 (如下所示)仅用于Vconn用途,我们还需要支持无电电池模式。  
    • 对于"type-c插座接口",我们是否应该将B5/Vconn连接为CC2?
    • 如何连接TPD6S300/RPD_G2引脚?  不使用并保持接地?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony,

    如果只是插头,而不是插座,请继续操作并保持打开状态。 否则,您可能会添加一些寄生电容,而B6 B7实际上并未连接到任何导线。 如果您正在使用插座,则A6必须短接到B6,A7必须短接到B7。

    2. B5应连接到CC2,而RPD_G2应与C_CC2短路,以使电池电量耗尽。

    此致,
    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron,

    感谢您的回复。  

    对于“C型插头”类型的连接器,B5/CC2实际上仅用于VCONN用途。  (它不 能用作CC2功能) 如果是,我是否仍需要将B5/CC2引脚短接至TPD6S300的RPD_G2?  如果没有,我应该将RPD_G2连接到GND吗?

    谢谢!

    Antony