This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:额定电压?

Guru**** 2534420 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581130/tca6408a-q1-rated-voltage

部件号:TCA6408A-Q1

TCA6408A-Q1 I/O扩展器是否支持5V从属电压? TI站点上I2C IO扩展器的产品概述列表显示此组件的额定从属电压为5V,但数据表显示为3.6V。 有人知道这是哪一个?  

此致,Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    非Q1支持5 V。Q1变体支持最高3.6 V max 原因是与Q1资格相关的较高临时工。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,乔纳森!