This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB82AA2:TSB82AA2是否支持PCI-E

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB82AA2, XIO2001, TSB82AA2B, XIO2213B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580833/tsb82aa2-does-tsb82aa2-have-support-pci-e

部件号:TSB82AA2
主题中讨论的其他部件: XIO2001,, XIO2213B

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,因为我们看到产品使用包含PCI-E函数的TSB82AA2。

但我在数据表上看不到任何PCI-E关键字。

因此我们确认 TSB82AA2输入是PCI还是PCI-E?

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此设备具有PCI接口(不是PCI-e)。
    完整的数据表专为大批量实施而保留。
    请提供电子邮件地址,我可以让您与合适的人员联系。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的邮件地址
    eric.sc-lin@wtmec.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为其他人可能会通过Google发现此问题:

    要在PCI Express系统中使用TSB82AA2B,您可以使用PCIe/PCI桥接器,如XIO2001。
    但XIO2213B芯片中已经提供了这种组合。