This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS324:同时使用SN65LVDS324和ar0230cs

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579868/sn65lvds324-sn65lvds324-and-ar0230cs-used-together

部件号:SN65LVDS324

SN65LVDS324和ar0230cs一起使用。 有三个问题:
1如何配置SN65LVDS324以进行输出测试1080P60fps图像?
2.ar0230cs在hispi 60fps输出下工作, 如何配置SN65LVDS324?
3.如何确认SN65LVDS324端的ar0230cs是正常输出数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiabo,

    您可以使用适用于Aptina 1信道四信道配置。 根据数据表的表1,您可以选择 12或16位/像素。 请注意,仅支持流式传输-SP模式。


    您还可以查看图18和图20以了解有关硬件连接的更多详细信息。

    对于1080p视频,我们建议使用以下设置

    Aptina 1通道,4通道,每像素16位,1080p@60fps

    frame_width_MSB (0x0B,位4:0)和frame_width_LSB (0x0C)

    帧_高度_MSB (0x0D,位4:0)和帧_高度_LSB (0x0E)

    SENSOR_CFG[2:0]:110

    目标SCLK频率:297 MHz

    目标CLKOUT频率:148.5 MHz

    PLL_CFG[1:0]:11

    请查看数据表以了解更多详细信息。

     

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       我们使用 模式: Aptina 1通道,4通道,每像素12位,1080p@60fps,如 图17所示。

       传感器(不带时钟输出),如何在 SN65LVDS324上配置测试模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Steps-to-configure-the-test-mode-on-the-SN65LVDS324.pdf

    你好,Xiabo,

    请参阅随附的LVDS324测试模式指南。

    此致,

    Gerardo

    如果  我已经回答了问题,请考虑选中"验证答案"按钮