This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5976万A:关于模式设置...

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580867/sn75976a-about-mode-setting

部件号:SN7.5976万A

尊敬的各位先生:

我对SN7.5976万A的模式设置感到困惑。

在收发器模式下,我是否可以将DE引脚更改为设置为驱动器/接收器,或者仍需要设置一些引脚? (数据表中的第18页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    SN7.5976万A对我来说是新开的,但我想我已经弄清楚了模式选择。 对于收发器模式(BSR,CDE0,CDE1,CDE2,/CRE)=(0,1,0,0,0)。 如果这些引脚被相应设置,则切换1DE/RE至9DE/RE引脚应启用和禁用所选通道的驱动器和接收器。 /re low启用接收功能将禁用传输功能。 您在测试期间是否看到与此不同的行为?