This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:DP8.3867万 -操作过程中I/O断电是否正常?

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580452/dp83867e-dp83867---i-o-powerdown-during-operation-okay

部件号:DP8.3867万E

我使用的是两电源模式,并且此部件具有1.8V的I/O电压。 我有一个需要关闭I/O电源的应用程序,我想知道关闭I/O电压是否会损坏部件?

在两个电源模式中不需要电源排序,因此我认为这意味着I/O虚拟化启动/关闭计时不相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trevor,您好!

    您可以随时关闭IO且不会损坏部件,这是正确的。 VDDIO导轨没有定序要求。

    当您关闭VDDIO时,您将重置控制寄存器,以便在启动和关闭IO时执行部件的重置和重新配置。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴知道,感谢您的回复!