This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:在强制模式下的链路检测问题100Mbit全双工

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580317/tlk106-problem-with-link-detection-in-forced-mode-100mbit-full-duplex

部件号:TLK106

我们在两个不同的硬件上使用TLK106,现在在强制100Mb/FD时,PHY的链路检测出现问题。 当PHY切换到此模式时,大多数情况下都不会检测到链路,有时会在很长时间(> 20秒)后检测到链路。 此问题可解决连接的不同链路伙伴的问题,因此我们假定这不是在链路伙伴处使用PHY的问题。 链接伙伴设置为自动协商。 要切换至强制模式,我们使用BMCR寄存器并设置位8和13以及清除位12。 我们是否需要执行某些操作来使用TLK106 PHY的强制模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julian:

    您是否在使用强健的自动MDI-x模式? 当您禁用自动协商并强制链接速度和双工时,人们有时会使自动MDI-x保持活动状态。 IEEE不支持此模式(链接强制和自动MDI-x)。

    TLK106具有强大的自动MDI-x模式,可在禁用自动协商时仍解析MDI连接。 使用寄存器0x9位[5]启用强健的自动MDI-x,然后尝试链接。

    此致,