This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:功耗和工作温度

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580296/dp83848k-power-dissipation-and-operating-tj

部件号:DP8.3848万K

关于DP8.3848万K,请通过数据表第10页(264mW)了解功耗的状况和背景。

①Is 264mW规格有什么条件?

②Pd随操作条件波动,例如,AN -1540应用说明。

在任何情况下,PD都将增加264mW并超过Ta。

我认为℃温度高于Ta,但操作Tj为125℃,DP8.3848万K在任何条件下都不会超过125,这是正常操作。

正确吗?

如果有其他背景,请告诉我。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    1. 264mW规格来自100Base-TX,DATA,25C,VCC=3.0V条件。

    2. PD确实根据AN-1540号决议所述的所有条件波动,是。 在活动数据模式下,PD通常会高于264mW。
    是的,您认为Tj是125C,在Ta或PD的任何条件下Tj都不会超过125C

    此致,