This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:连接到电压电平为3.3V的FPGA

Guru**** 2473320 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580032/tmds181-connected-to-a-fpga-with-voltage-level-of-3-3v

部件号:TMDS181

您好,

客户将通过HDMI连接器的输入和Xilinx FPGA的输出来使用TMDS181。  然后,Xilinx FPGA将HDMI信号转换为适用于C型应用的DP数据。  与TMDS181连接的FPGA引脚都是 3.3V级别的GPIO。  是否有人担心这种适用情况?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    TMDS181和我们所有的HDMI设备在输出中都有电流源,HDMI接收器在输入/连接中有50欧姆到3.3V的上拉电压直接到FPGA的TMDS181可能无法工作,因为需要上拉电压,电压摆幅约为500mV (从2.8V到3.3V)。

    FPGA应具有支持交流耦合信号的高速接收器,在这种情况下,您可以在接近TMDS181的情况下添加50欧姆上拉电压和3.3V电压,然后在上拉电压和FPGA之间添加交流电压盖。 您需要使用Vsadj调整电压摆幅。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    您的意思是我应该在FPGA和TMDA181之间连接的所有信号上添加50欧姆至3.3V (接近TMDS181)的上拉电阻吗? 对于这些信号中的每一个,我们都应该串联一个交流电流盖?
    如果是,3.3V是否应该是FPGA的3.3V电源? 我们应该为这些交流电流帽提供哪些价值?

    谢谢!

    Antony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    是的,上拉电阻放置在高速信号上,电容器为100nF。

    请查看应用说明 DP159作为DP再计时器,图4中有一个显示输出外观的图表,请记住,文档适用于不同的应用,但输出阶段相同。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    根据上拉电阻器的50ohm值,当数据较低时,电阻器的功率规格可能需要支持最高3.3 () 3.3 (50)=0.2178W。  客户很难找到0805尺寸电阻器的规格。  他们不能使用大尺寸的电阻器。  您认为他们可以在此处使用更大的电阻值吗?

    此外,如果不支持HDMI接口的SPDIF,客户应如何连接SPDIF_IN (针脚45)和ARC_OUT (针脚44)针脚?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    电阻器中的电压不是3.3V,大约为500mV,您可以从当前的角度来计算。

    典型的电流沉降在50欧姆(电阻500mV中的电压)的电阻中为10mA,功率=(I^2)*R =(10mA*10mA)*50 = 5mW

    如果未使用ARC,则让其浮动,并在SPDIF_In上放置一个500k下拉列表

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    谢谢!  我可以知道为什么50欧姆电阻上的电压为500mV吗?  您的意思是数据在低电平时不是0V吗?  考虑到数据低电平是0V,上拉电压是3.3V,我们认为50欧姆电阻器上的电压是3.3 -0=3.3V。  请告诉我们有关此处正确行为的评论。

    非常感谢

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    HDMI设备的输出是电流源,而不是简单的开/关开关。

    这些电流源通常消耗10mA,使电阻器中的电压为500mV。

    对于2.0 符合性测试,高速信号上的最小单端电压为AVCC-1000mV=2.3V

    电阻器中的最大电压为1000mV,这将消耗20mW

    此致