This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:关于SAE J1939单体型仪

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1, SN65HVD1050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580321/tcan1042-q1-about-sae-j1939-plotocol

部件号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其它部件: SN65HVD1050-Q1

当我们使用SFA J1939绘图仪时,我们可以使用TCAN1042-Q1吗?

SN65HVD1050-Q1数据表被编写为"SAE J2284用于汽车应用的高速CAN "。
但是,TCAN1042-Q1数据表没有写它。

此致,
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Y.,

    SFA是否正确或您的意思是SAE 1939? 我进行了一次快速谷歌搜索,在SFA 1939前后没有看到任何内容,我相信我以前从未听说过这种情况。 如果我错了,请纠正我,并尝试提供一些有关SFA规格的资料,以便我检查合规性。 如果是您所指的SAE 1939规格,那么根据您所需的J1939类型,我们可能会投诉。 有几种不同的物理层规格:

    J1939-11:250 kbps,屏蔽双绞线
    TCAN1042不满足此要求,因为最低上升时间为200 ns,这对于我们来说太慢了。 TCAN10xx部件的设计符合CAN FD (ISO 1.1898万-2 201622016)要求,而200 ns的速度要慢得不能满足这一要求。 HVD251 (带斜坡控制)符合此要求,建议使用。
    J1939-14:500 kbps,屏蔽或非屏蔽双绞线
    TCAN1042符合要求。
    J1939-15:250 kbps,无屏蔽双绞线
    我不相信TCAN1042符合要求,但我不确定100 % 是否符合要求。 此规范还具有200 ns最小上升/下降时间,但包括一个免责声明,即只要EMI相当于较慢的解决方案,就可以接受较快的上升/下降时间。

    请告诉我您还有什么其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peffers-San,

    感谢您的快速响应。

    很抱歉,我的tipo的SFA将您的时间花费在了时间上。

    您认为我的问题是SAE J1939,这是正确的。

    我理解您的回答。  

    此致,

    Y. Hirata