This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:Vref2侧的断开/连接引脚

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580267/pca9306-disconnecting-connecting-pins-on-vref2-side

部件号:PCA9306

尊敬的专家:

如果针脚5,6,7和8在VreF1侧(针脚1,2,3和4)始终保持连接状态时断开并重新连接,是否仍然有害? 这是否会损坏部件或导致任何其他问题? 我们可以假设在断开和重新连接Vref2侧时,sda1和SCL1被拉高。

谢谢!

Rgds,

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Juha:
    您能解释一下为什么要这样做吗?

    如果您尝试同时断开电路上的引脚5,6,7和8,则可能会出现一些问题。 EN和Vref2设置内部通道FET的参考电压,如果它们是浮动的,则您不知道它可能位于何处,因此您可能或许多不是处于通道FET打开的状态。 如果您能够解释您正在尝试做什么,我可能会建议您必须做些什么来实现这一点,这样就不会损坏任何东西。 我想您可能希望在EN-Vref2接地连接上有一个大值下拉电阻器。 这将确保在达到正确的上拉电阻(对Vdpu为200k)之前始终关闭PASS FET。 我需要更多应用信息来了解您正在尝试做什么以及为什么?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    从属设备位于单独的可连接模块上。 从属设备的电源电压在模块上生成,上拉装置置于模块中。 如果卸下模块,则引脚5,6,7和8保持浮动状态。


    Rgds,
    Juha